MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Alarmfunktion

Im Falle eines Alarms kann die Alarmfunktion verwendet werden, um jeden Ausgang auf einen gewünschten Alarmzustand zu setzen. Der Ausgang wird für den weiteren Betrieb deaktiviert. Es kann nur eine Funktion einer höheren Ebene mit einer höheren Priorität verwendet werden, um den Ausgang in einen anderen Zustand zu versetzen.

Sie können die Alarmfunktion für jeden Ausgangskanal einzeln aktivieren.

Die Alarmfunktion kann hier für jeden Kanal parametriert werden.

Ext. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Alarmfunktion

- Sicherheits- und Alarmeinstellungen

Alarmfunktion

Deaktiviert

Aktiviert

 

Alarm

Bei Objektwert "1"

Bei Objektwert "0"

   

Verhalten bei Alarmstart

Keine Reaktion

Gedrückt

Freigegeben

Blinkend (5 s Zyklus)

   

Verhalten am Ende des Alarms

Keine Reaktion

Gedrückt

Freigegeben

Folgt dem aktuellen Wert

   

Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung

Deaktiviert

Aktiviert

Wie vor einem Ausfall der Busspannung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?