MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Bewegungsbereichsgrenzen

Bewegungsbereichsgrenzen

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Bewegungsbereichsgrenzen

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Bewegungsbereichsgrenzen

Deaktiviert

Aktiviert

   

Bewegungsbereich begrenzen

Unmittelbar nach Wiederherstellung der Busspannung

Bei Objektwert "1"

Bei Objektwert "0"

   

Rückmeldung für Bereichsbegrenzung

Deaktiviert

Aktiviert

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Bewegungsbereichsgrenzen

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Bewegungsposition begrenzen

Grenzbereich an unterer Position

 

   

Oberer Grenzwert in % (fest)

0

   

Unterer Grenzwert in %

100 (0-100)

   

Bewegungsposition begrenzen

Grenzbereich an oberer Position

   

 
   

Oberer Grenzwert in %

100 (0-100)

   

Unterer Grenzwert in % (fest)

0

   

Verhalten am Ende der Bewegungsbeschränkung

Keine Reaktion

Aufwärts

Abwärts

Bewegung zur Position vor der Bewegungsbeschränkung

Aktuelle Automatikposition übernehmen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?