MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Blinkend

Der Schaltmodus Blinkend öffnet und schließt abwechselnd das Relais. Sie können das Blinkverhalten für jeden Kanal festlegen.

Die Blinkgeschwindigkeit wird über den Parameter Blinkintervall festgelegt. Der Blinkzyklus beginnt mit einem geschlossenen Relais.

Darüber hinaus können Sie das Verhältnis zwischen geschlossenem und geöffnetem Relais während einer Blinkzeit in 3 Schritten einstellen. Sie können die Blinkintervalle auf eine bestimmte Zahl reduzieren, um das Relais zu schützen.

Außerdem können Sie den Status angeben, in den das Relais nach der festgelegten Anzahl von Blinkintervallen geschaltet wird.


WICHTIG: Kurze Schaltzeiten dürfen nicht unter Last parametriert werden (siehe technische Daten des Schaltausgangs).

Ext. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Express-Einstellungen für Schalten

 

Schaltmodus

Blinkend

Verhalten bei Drücken/Freigeben

Blinkend / Relais geöffnet

Blinkend / Relais geschlossen

Relais geöffnet / blinkend

Relais geschlossen / blinkend

 

Blinkintervall

5 s

(5 s - 60 s)

 

Verhältnis offen/geschlossen

Gleich (50/50 %)

Kurz geöffnet / lang geschlossen (20/80 %)

Lang geöffnet / kurz geschlossen (80/20 %)

 

Definierte Anzahl an Blinkintervallen (0 bis 255, 0 = permanentes Blinken)

20

   

Verhalten nach einer bestimmten Anzahl von Blinkintervallen

Relais ist geschlossen

Relais ist geöffnet

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?