MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Gleiche Dimmzeit für Zentralfunktion und Szenen

In den globalen (erweiterten) Einstellungen können Sie dieselbe Dimmzeit für Zentralfunktion und Szenen aktivieren (Gleiche Dimmzeit bei Zentralfunktion und Szenen).

Nach der allgemeinen Aktivierung derselben Dimmzeit können Sie die Szenenfunktion eines Ausgangskanals mit dieser Funktion verknüpfen.

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1 - 2: Dimmen

Szeneneinstellungen

 
Szeneneinstellungen

Identische Dimmzeit

Deaktiviert

Aktiviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?