MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorität

Wird der Ausgang des Aktors während einer laufenden Treppenhausbeleuchtungszeit durch eine Funktion mit höherer Priorität in eine neue Schalterstellung geschaltet, schaltet das Relais sofort in die neue Stellung. Das neueste Schalttelegramm wird gespeichert und die Verzögerungszeiten und Treppenhausbeleuchtungszeiten werden fortgesetzt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?