MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Gruppenobjekt für Prioritätsfunktion

Wenn Sie die Prioritätsfunktion ausgewählt haben (in anderen Geräten als Prioritätssteuerung bekannt), steht für diesen Kanal ein neues Gruppenobjekt mit der Bezeichnung Priorität zur Verfügung.

Nr.

Bezeichnung

Objektfunktion

Länge

Verhalten

Datentyp

59

Master-Ausgang 1 & (Name des Kanals)

Priorität

2 Bit

Empfangen

2.001 Prio. schalten

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?