MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Verhalten des Ausgangs nach Wiederherstellung der Busspannung

Bei einer Wiederherstellung der Busspannung kann der Ausgang einen parametrierten Zustand annehmen.


Mögliche Einstellungen:

  • Keine Reaktion
    Der Ausgangskanal behält den aktuellen Helligkeitswert.

  • Ausschalten
    Der Ausgangskanal wird ausgeschaltet.

  • Bei wählbarer Helligkeit einschalten
    Die ursprüngliche Helligkeit wird durch einen anderen Parameter bestimmt. Die wählbare Helligkeit kann zwischen 1 % und 100 % eingestellt werden.

  • Wie vor einem Ausfall der Busspannung
    Mit dem Parameter Wie vor einem Ausfall der Busspannung nimmt der Ausgang den Zustand an, der zum Zeitpunkt des Ausfalls der Busspannung im Gerät gespeichert war. Alle nachfolgenden manuellen Schaltvorgänge werden überschrieben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?