MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Status der Bewegung

Das Statusobjekt "Rückmeldung für Bewegung" sendet den Bewegungsstatus des Antriebs. Diese Informationen werden direkt gesendet.

  • Sendet eine "1", wenn Bewegung/Antrieb gestartet wird

  • Sendet eine "0", wenn Bewegung/Antrieb gestoppt wird

Das Statusobjekt "Rückmeldung für letzte Richtung" sendet den Wert für die letzte Bewegungsrichtung des Antriebs.

  • Sendet eine "1", wenn der Antrieb nach unten bewegt oder die Lamelle um einen Schritt geschlossen wurde

  • Sendet eine "0", wenn der Antrieb nach oben oder die Lamelle um einen Schritt geöffnet wurde

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?