MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Schalten (1 Bit)

Wenn das Objekt Schalten ein Telegramm mit dem Wert "1" empfängt, wird der Ausgang eingeschaltet. In den Standardeinstellungen beträgt die Dimmzeit für das Einschalten 0,6 s bei 100 %. Der Ausgang wird mit dem Objektwert "0" abgeschaltet.

Der Wert, der beim Einschalten über das Schalterobjekt erreicht wird, kann über Parameter definiert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?