MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Sperrfunktion

Sperrfunktion

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Sperrfunktion

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Sperrfunktion

Deaktiviert

Aktiviert

 

Sperre

Bei Objektwert "1"

Bei Objektwert "0"

   

Status des Sperrsignals

Deaktiviert

Aktiviert

   

Verhalten beim Start der Sperre

Keine Reaktion

Stopp

Aufwärts

Abwärts

An Position bewegen

   

Höhenposition beim Start der Sperre in %

0 (0-100)

   

Lamellenposition beim Start der Sperre in %

0 (0-100)

   

Verhalten am Ende der Sperre

Keine Reaktion

Aufwärts

Abwärts

An Position vor Sperre bewegen

Aktuelle Automatikposition übernehmen

   

Verhalten nach dem Download

Deaktiviert

Aktiviert

Wie vor dem Download

   

Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung

Deaktiviert

Aktiviert

Wie vor einem Ausfall der Busspannung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?