MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Betriebsstunden- und Schaltzykluszähler

Mit der Funktion Betriebsstunden- und Schaltzykluszähler können Sie die Zählung der Betriebsstunden des Dimmers Master/Erweiterung und die Anzahl der Schaltzyklen des Relais des Schalter-/Jalousieaktors einschalten (wenn Sie Schalter/Jalousie als eine der Erweiterungen auswählen).

Sie können die Zählfunktion für jedes Gerät separat aktivieren bzw. deaktivieren.

Wenn Sie Betriebsstunden- und Schaltzykluszähler aktivieren, werden im neu erstellten Objektordner Betriebsstunden- und Schaltzykluszähler Gruppenobjekte für diese Funktion angezeigt.

Erweiterte Einstellungen

Betriebsstunden- und Schaltzykluszähler

 

Master/Erweiterung 1/2 Betriebsstunden

Deaktiviert/Aktiviert

   

Schaltzykluszähler Erweiterung 1/2

Deaktiviert/Aktiviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?