MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Jalousietyp einstellen (nur für Jalousie)

Wenn Sie die Lamellensteuerung für eine Jalousie programmieren möchten, sollten Sie vor Beginn der Parametrierung Ihren Jalousietyp definieren.

Die Anwendung unterscheidet zwischen vier verschiedenen Jalousietypen, die Sie an der Position ihrer Lamellen während der Bewegung erkennen können. Zwei dieser Typen haben eine mechanisch definierte Betriebsposition. Sie sind bei einer Abwärtsbewegung von der geneigten Lamellenposition aus zu erkennen. Die Betriebsposition begrenzt den möglichen Öffnungswinkel der Lamellen, es sei denn, die Jalousie befindet sich in ihrer unteren Endposition.

Dies erfolgt über den Parameter Bewegung der vorhandenen Jalousie.

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Jalousie

Express-Einstellungen für Jalousie

 

Lamellensteuerung

 

Bewegung der vorhandenen Jalousie

Nach unten geschlossen / nach oben horizontal

 

Nach unten geneigt / nach oben horizontal

     

Nach unten geschlossen / nach oben geschlossen

     

Nach unten geneigt / nach oben geschlossen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?