MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung

Über den Parameter Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung können Sie die Reaktion des Kanals auf die Wiederherstellung der Busspannung und den Ausgangszustand definieren:


Deaktiviert
Priorität bleibt deaktiviert. Der Schaltzustand des Kanals ergibt sich aus den anderen übergeordneten Funktionen oder aus dem eingestellten Schaltverhalten nach Wiederherstellung der Busspannung.


Aktiviert, Aus
Die Priorität wird automatisch bei Wiederherstellung der Busspannung aktiviert und der Ausgang wird auf "Aus" geschaltet.


Aktiviert, Ein
Die Priorität wird automatisch bei Wiederherstellung der Busspannung aktiviert und der Ausgang wird auf "Ein" geschaltet.


Wie vor einem Ausfall der Busspannung
Die Priorität wird in den Zustand versetzt, den sie vor dem Ausfall der Busspannung hatte. Wenn die Priorität zuvor aktiv war, wird der Ausgang in den Zustand geschaltet, den er zuvor hatte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?