MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Aktivieren von Szenen

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Jalousie/Rollladen

Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen

 
 

Szenen

Deaktiviert

 

Aktiviert

- Szeneneinstellungen

Szeneneinstellungen

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?