Treppenhausbeleuchtungszeitfunktion (Treppenhaus-Timer)
Diese Funktion dient dazu, ein Gerät, z. B. das Licht in einem Treppenhaus, über ein Bustelegramm einzuschalten und nach einer festgelegten Dauer automatisch wieder auszuschalten. Daher ist zum Abschalten kein manuell oder automatisch generiertes Bustelegramm erforderlich. Der Aktor führt den Ausschaltvorgang unabhängig und zeitgesteuert aus.
Es stehen zwei Arten von Treppenhausbeleuchtungszeitfunktionen zur Verfügung:
Ext. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten |
Treppenhausbeleuchtungszeit |
||
- Zeiteinstellungen |
Treppenhausbeleuchtungszeit |
Deaktiviert Fest Variabel |
Nach der Aktivierung der entsprechenden Treppenhausbeleuchtungszeitfunktion wird das entsprechende Gruppenobjekt angezeigt.