MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Wiederherstellen der Standardwerte

Sie können die werkseitig festgelegten Standardwerte über die Schaltfläche Standardparameter im ETS einstellen.

Mit den Schaltflächen Standard und Standardparameter können Sie alle Parameter wieder auf die Einstellungen bei Lieferung zurücksetzen (nach Rücksprache). Die ETS löscht dann dauerhaft alle Handeinstellungen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?