MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Manuelle Bedienung automatisch aussetzen

Sie können ein Zeitlimit für die manuelle Bedienung beim Umschalten festlegen. Setzen Sie dazu den Parameter Manuelle Bedienung automatisch aussetzen auf Ja

Setzen Sie dann den Parameter Manuelle Bedienung nach 1...48 in Stunden aussetzen auf die gewünschte Zeit, nach der das Gerät die manuelle Bedienung automatisch zurücksetzt. Sie können den aktuellen Bedienungsstatus von der LED für manuelle Bedienung ablesen und erhalten eine Rückmeldung über das Objekt Status der manuellen Bedienung, wenn Sie diese Funktion aktiviert haben.

Erweiterte Einstellungen

Einstellungen für manuelle Bedienung

 

Manuelle Bedienung automatisch aussetzen

Nein

 

Ja

Manuelle Bedienung nach (1...48, Einheit = 1 Stunde) aussetzen

2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?