MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Szenen

Wenn Sie mehrere Raumfunktionen gleichzeitig auf Knopfdruck oder mit einem Befehl ändern möchten, können Sie dies mithilfe der Szenenfunktion tun.

Sie können eine Szene beispielsweise verwenden, um die Raumbeleuchtung einzuschalten, die Heizungssteuerung auf Tagesbetrieb einzustellen und die Stromversorgung für die Steckdosen eines Raums einzuschalten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?