MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Zentralfunktion für jeden Antrieb aktivieren

Die Zentralfunktion wird hier für jeden Antrieb aktiviert bzw. deaktiviert.

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Jalousie/Rollladen

Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen

Szeneneinstellungen

Zentralfunktion

Aktiviert

Deaktiviert

Die globalen Einstellungen und Erklärungen der Zentralfunktion finden Sie im Kapitel Allgemeine Einstellungen (Aktivierung der Zentralfunktionen).

Mit der Zentralfunktion können Sie über das Objekt Zentral - Jalousie nach oben/unten bewegen gleichzeitig mehrere Jalousiekanäle mit einem Telegramm öffnen oder schließen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?