MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Startverzögerung

Einige Motoren liefern nicht direkt beim Einschalten volle Leistung, sondern erst nach ein paar Millisekunden. Sie können die Zeiteinstellung für die Startverzögerung verwenden, um dies auszugleichen.

Ein Wert = 10 ergibt eine Startverzögerung von 2 x 10 ms = 20 ms

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Erweiterte Taktung des Antriebs

- Erweiterte Taktung des Antriebs

Startverzögerung (0...255, Einheit = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?