MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Unterschiedliche Laufzeiten für Auf- und Abwärtsbewegung

Wenn der Parameter Gleiche Zeit für Auf- und Abwärtsbewegung verwenden deaktiviert ist, können für Auf- und Abwärtsbewegung unterschiedliche Laufzeiten eingestellt werden. Die Laufzeit: Aufwärts sollte etwas länger parametriert werden, damit die Endanschläge auch bei niedrigen Temperaturen oder einer schweren Jalousien / einem schweren Rollladen immer erreicht werden.

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Jalousie/Rollladen

Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen

 

Jalousiesteuerung / Rollladensteuerung

 

Gleiche Zeit für Auf- und Abwärtsbewegung verwenden

Nein

 
   

Aufwärtszeit (5 s bis 99:59,9 min)

02:00,0

   

Abwärtszeit (5 s bis 99:59,9 min)

02:00,0

Die Laufzeit: Aufwärts sollte etwas länger parametriert werden, damit die Endanschläge auch bei niedrigen Temperaturen oder einer schweren Jalousien / einem schweren Rollladen immer erreicht werden.

Diese Art der Laufzeit sollte berücksichtigt werden, da die Antriebe aufgrund der Schwerkraft auf Jalousie/Rollladen länger für Aufwärtsbewegungen als für Abwärtsbewegungen benötigen. Da diese Zeitabweichung sehr kurz sein kann, müssen Sie mehrere Bewegungen ausführen, um auf dieses Verhalten aufmerksam zu werden. Es ist nützlich, den Antrieb mehrmals von 10 % auf 90 % und wieder zurück auf 10 % zu bewegen. Wenn Sie feststellen, dass der Antrieb nach diesen Bewegungen die obere Endposition nicht vollständig erreicht, können Sie die "Laufzeit: Aufwärts" erhöhen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?