Gruppenobjekte der Sperre des Automatik-Modus
Nr. |
Bezeichnung |
Objektfunktion |
Länge |
Verhalten |
Datentyp |
---|---|---|---|---|---|
152 |
Erweiterung Ausgang 1+2 Name des Kanals |
Sperre des Automatik-Modus |
1 Bit |
Empfangen |
1.003 Aktivieren |
160 |
Erweiterung Ausgang 1+2 Name des Kanals |
Rückmeldung für Automatik-Modus |
1 Bit |
Senden |
1.003 Aktivieren |
Je nach Einstellung wird die automatische Sperre aktiviert oder deaktiviert, wenn ein neuer Telegrammwert empfangen wird:
-
"Automatische Sperre" = "bei Objektwert 0"
Wenn "Automatische Sperre" = "0": Automatische Sperre ist aktiv.
Wenn "Automatische Sperre" = "1": Automatische Sperre ist inaktiv. -
"Automatische Sperre" = "bei Objektwert 1"
Wenn "Automatische Sperre" = "0": Automatische Sperre ist inaktiv.
Wenn "Automatische Sperre" = "1": Automatische Sperre ist aktiv.
Außerdem können Sie das Verhalten des Antriebs auf das Ende der automatischen Sperre einstellen.
Darüber hinaus können Sie die Antwort der automatischen Steuerung beim Empfang eines manuellen Steuertelegramms separat definieren.