MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Sicherheitsfunktion Rollladen

Sicherheitsfunktion Jalousie

Die globale Sicherheitsfunktion wird auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen mit dem Parameter Gerätesicherheit aktiviert und die globalen Einstellungen werden dort parametriert.

Gerätesicherheit

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Rollladen

Sicherheitsfunktion

- Sicherheits- und Alarmeinstellungen

Sicherheitsfunktion

Deaktiviert

Aktiviert

 

Verhalten zu Beginn der Sicherheit

Keine Reaktion

Stopp

Aufwärts

Abwärts

An Position bewegen

 

Höhenposition zu Beginn der Sicherheit in %

0 (0-100)

   

Lamellenposition zu Beginn der Sicherheit in %

0 (0-100)

   

Verhalten am Ende der Sicherheit

Keine Reaktion

Aufwärts

Abwärts

An Position vor Sicherheit bewegen

Aktuelle Automatikposition übernehmen

   

Verhalten bei Überschreitung der Zykluszeit


Keine Reaktion

Stopp

Aufwärts

Abwärts

An Position bewegen

   

Höhenposition bei Überschreitung der Zykluszeit in %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?