MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorität der Funktionen für das Dimmen

Hier werden die globalen Prioritäten für das Dimmen definiert. Die Sicherheitsfunktion hat die höchste Priorität. Die anderen Prioritäten können hier ausgewählt werden.

Erweiterte Einstellungen

Globale Einstellungen für Dimmen

 

Funktionspriorität

Sicherheit > Alarm > Sperre/Prio > Alle anderen

Sicherheit > Sperre/Prio > Alarm > Alle anderen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?