MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Sperrverhalten nach Wiederherstellung der Busspannung

Deaktiviert:
Die Sperrfunktion wird nach einer Wiederherstellung der Busspannung nicht aktiviert, unabhängig davon, welchen Zustand sie vor dem Ausfall der Busspannung hatte.


Aktiviert:
Nach einer Wiederherstellung der Busspannung wird die Sperrfunktion aktiv und der Ausgang wird in den Zustand geschaltet, den Sie über den Parameter Verhalten beim Start der Sperre definiert haben. Wenn Sie hier den Wert Keine Reaktion eingestellt haben, wird der Ausgang in seinem aktuellen Zustand gesperrt.


Wie vor einem Ausfall der Busspannung:
Die Sperrfunktion wird in den Zustand versetzt, der vor dem Ausfall der Busspannung aktiv war. Wenn die Sperrfunktion aktiv war, wird der Ausgang durch seine Einstellungen im Parameter Verhalten beim Start der Sperre gesteuert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?