MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Verlangsamungsverzögerung

Einige Motoren laufen nach dem Abschalten einige Millisekunden lang weiter. Dies kann auch durch große und schwere Jalousien/Rollläden verursacht werden. Wenn Sie dieses Verhalten bemerken, können Sie es mit der Einstellung für die Verlangsamungsverzögerung kompensieren.

Ein Wert = 6 ergibt eine Verlangsamungsverzögerung von 6 x 10 ms = 60 ms.

Auf diese Weise wird der Motor 60 ms früher abgeschaltet.

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Erweiterte Taktung des Antriebs

- Erweiterte Taktung des Antriebs

Verlangsamungsverzögerung (0...255, Einheit = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?