MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Halogenlampen

Für Halogenlampen wird die folgende Dimmkurve gespeichert:


Dimmkurve: Halogenlampen

Den parametrierten Dimmbereich finden Sie auf der Y-Achse.

Die minimale Helligkeit (Minimale Helligkeit) und die maximale Helligkeit (Maximale Helligkeit) können begrenzt werden.

Der KNX-Wertebereich (0-100 %) befindet sich auf der X-Achse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?