MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Einschaltverzögerung

Ext. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Einschaltverzögerung

 
- Zeiteinstellungen

Einschaltverzögerung

Aktiviert

Deaktiviert

   

Funktioniert bei Schaltobjekt

Ja (Ja/Nein)

   

Funktioniert bei Treppenhaus-Objekt

Nein (Ja/Nein)

   

Funktioniert bei Szenenobjekt

Nein (Ja/Nein)

   

Einschaltverzögerungsmodus

Nicht neu auslösbar

Neu auslösbar

   

Einschaltverzögerung

1 s (0 ms-1 h)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?