Gruppenobjekte für Betriebsstundenzähler
|
Nr. |
Bezeichnung |
Objektfunktion |
Länge |
Verhalten |
Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
31 |
Master/Erweiterung 1/2 Ausgang 1/2 |
Betriebsstunden |
4 Byte |
Senden |
13.100 Zeitverzögerung (s) |
|
32 |
Master/Erweiterung 1/2 Ausgang 1/2 |
Lebensdauer überschritten |
1 Bit |
Senden |
1.005 Alarm |
|
33 |
Master/Erweiterung 1/2 Ausgang 1/2 |
Betriebsstunden zurücksetzen |
1 Bit |
Empfangen |
1.015 zurücksetzen |
Das Objekt Lebensdauer überschritten: Überschreitet die Anzahl der Betriebsstunden den im Parameter Betriebsstundenbegrenzung eingestellten Wert, so gibt der Ausgang den Wert 1 aus. Der Ausgang hat den Wert 1, bis Sie die Betriebsstunden mit dem Objekt Betriebsstunden zurücksetzen zurücksetzen.
Wenn das Objekt Betriebsstunden zurücksetzen den Wert 1 empfängt, werden die Betriebsstunden für die
Last zurückgesetzt und das Objekt Lebensdauer überschritten wird auf den Wert 0 gesetzt.