MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Dimmzeiten

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1 - 2: Dimmen

Dimmzeiten

- Dimmzeiten

Für Dimmzeit aktivierte Objekte

Deaktiviert

Aktiviert

 

Zeit für Schalten (1 Bit) (0,6 s...99:59,9 min)

0,6 s

 

Zeit für Dimmen (4 Bits) (0,6 s...99:59,9 min)

5,4 s

   

Zeit für Werte (8 Bits) (0,6 s...99:59,9 min)

0,6 s

   

Zeit für Priorität (1 Bit) (0,6 s...99:59,9 min)

1,2 s

   

Zeit für Szenen (1 Bit) (0,6 s...99:59,9 min)

9,6 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?