MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Verwendung von LED- und ESL/CFL-Lampen

  • Verwenden Sie LED-Lampen nicht in Verbindung mit Energiesparlampen (ESL/CFL). Verwenden Sie möglichst Lampen desselben Herstellers und desselben Typs, um zufriedenstellende Dimmeigenschaften zu erzielen.

  • Die max. Leistung jedes Kanals ist bei LED- oder Energiesparlampen im Allgemeinen niedriger als bei anderen Lasten. Die maximalen Lasten und die Leistungsreduzierung basierend auf der Umgebungstemperatur und der Gerätekonfiguration sind im Benutzerhandbuch definiert.

  • Im Modus Speziell (RL-LED) werden die Werte erneut deutlich reduziert.

  • Die maximale Leistung hängt stark von den LEDs und den verwendeten Energiesparlampen ab. Wenn die Last zu hoch ist, dimmt der Antrieb auf die minimale Helligkeit oder schaltet sich direkt aus. Verringern Sie in diesem Fall die Anzahl der Leuchten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?