Gruppenobjekte für Schaltzykluszähler
Wenn Sie den Schaltzykluszähler aktivieren, werden im Spezialobjektordner Schaltzykluszähler Gruppenobjekte für jedes Relais angezeigt.
Nr. |
Bezeichnung |
Objektfunktion |
Länge |
Verhalten |
Datentyp |
---|---|---|---|---|---|
39 |
Erweiterung 1/2 Ausgang # |
Schaltzykluszähler |
2 Byte |
Senden/Lesen |
2-Byte-Wert ohne Vorzeichen |
Standardmäßig sind nur C-Flag und R-Flag festgelegt, um einen hohen Busverkehr zu vermeiden.
Die Firmware überprüft die internen Zähler zyklisch alle 10 Sekunden. Wenn sich der Wert ändert, wird er über das Objekt Schaltzykluszähler gesendet.
Die Istwerte können über Gruppenobjekte ausgelesen werden. Wenn Sie die Werte ohne Lesevorgang ermitteln möchten, müssen Sie das T-Flag für das Objekt setzen.