Zeitverlängerung
Wenn Sie die Treppenhausbeleuchtungszeit neu starten möchten, bevor sie abgelaufen ist, oder die Treppenhausbeleuchtungszeit addieren möchten, müssen Sie die Treppenhausbeleuchtungszeit Neu auslösbar oder Neu auslösbar und addieren oder Nicht neu auslösbar auswählen.
Die Treppenhausbeleuchtungszeit wird dann neu gestartet oder mit einem anderen "1"-Telegramm addiert.
Sobald ein neues Telegramm mit dem Objektwert "1" empfangen wurde, wird die Treppenhausbeleuchtungszeit neu gestartet.
Sobald ein oder mehrere neue Telegramme mit dem Objektwert "1" empfangen wurden, wird die Treppenhausbeleuchtungszeit zur vorherigen Treppenhausbeleuchtungszeit addiert. Die Anzahl der addierten Zeiten kann eingestellt werden. Sie können maximal 5 Ergänzungen der Treppenhausbeleuchtungszeit parametrieren.
So können Sie beispielsweise die Treppenhausbeleuchtungszeit durch mehrmaliges Drücken einer separaten Taste erhöhen.
Ist die Treppenhausbeleuchtungszeit jedoch nicht neu auslösbar, wird der Ausgang genau in dem Moment ausgeschaltet/gedimmt, in dem die Zeit abgelaufen ist. Wenn die Funktion Manuelle Abschaltung aktiviert ist, kann die Treppenhausbeleuchtungszeit mit einem "0"-Telegramm vorzeitig beendet werden.