MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Benutzeroberfläche

Im ETS werden die Geräteparameter über die Schaltfläche "Parameter bearbeiten" geöffnet.

Die Benutzeroberfläche ist in 2 Bereiche unterteilt: Die Registerkarten befinden sich auf der linken Seite, die Parameter auf der rechten Seite zusammen mit deren Werten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?