Grundfunktionen für das Dimmen
Die Applikation bietet drei Grundfunktionen zur Steuerung der Helligkeit der angeschlossenen Lampen:
-
Schalten
-
Relatives Dimmen
-
Wert-Dimmen
Wenn Sie den Dimmausgang aktivieren, werden andere Parameter und Gruppenobjekte angezeigt.
Allgemeine Einstellungen |
Kanalfunktion Master / Erweiterung 1 / Erweiterung 2 Ausgang 1-2 |
||
Dimmausgang 1-2 |
Aktiviert |
||
Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-2: Dimmen |
Express-Einstellungen für Dimmen |
... |
Für jeden Ausgangskanal werden drei Gruppenobjekte angezeigt, um diese Grundfunktionen zu steuern:
-
Schaltobjekt (1 Bit) für die Funktion Schalten
-
Dimmobjekt (4 Bits) für die Funktion relatives Dimmen
-
Wertobjekt (1 Byte) für die Funktion Wert-Dimmen