MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Treppenhausbeleuchtungszeitfunktion (Treppenhaus-Timer)

Diese Funktion dient dazu, einen Verbraucher, z. B. das Licht in einem Treppenhaus, über ein Bustelegramm einzuschalten (Hochdimmen) und nach einer festgelegten Dauer automatisch wieder auszuschalten (Herunterdimmen). Daher ist zum Abschalten kein manuell oder automatisch generiertes Bustelegramm erforderlich. Der Aktor führt den Ausschaltvorgang unabhängig und zeitgesteuert aus.

Es stehen zwei Arten von Treppenhausbeleuchtungszeitfunktionen zur Verfügung:

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1 - 2: Dimmen

Treppenhausbeleuchtungszeit

Zeiteinstellungen

Treppenhausbeleuchtungszeit

Deaktiviert

Fest

Variabel

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?