MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Verhalten nach dem Download

Nach dem ETS-Download kann der Ausgang einen parametrierten Zustand annehmen.

Wenn ein interner Fehler oder ein fehlerhafter Download zu einem Zustand führt, in dem die Anwendung nicht funktionsfähig ist, reagiert das Gerät nicht.

Wenn Sie das Verhalten nach dem ETS-Download für einen Ausgangskanal aktivieren möchten, müssen Sie den Parameter Ausgang am Ende des Downloads einstellen.


Mögliche Einstellungen:

  • Keine Reaktion
    Der Ausgangskanal behält den aktuellen Helligkeitswert.

  • Ausschalten
    Der Ausgangskanal wird ausgeschaltet.

  • Bei wählbarer Helligkeit einschalten
    Die ursprüngliche Helligkeit wird durch einen anderen Parameter bestimmt. Die wählbare Helligkeit kann zwischen 1 % und 100 % eingestellt werden.

  • Wie vor dem Download
    Der Ausgang führt das vor dem Download festgelegte Verhalten aus. Jede nachfolgende manuelle Umschaltung wird überschrieben. Wenn eine Funktion einer höheren Ebene (Priorität oder Sperre) aktiv ist, wird das Verhalten, das Sie für diese Funktionen definiert haben, ausgeführt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?