MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Pausenzeit vor der Umkehrung (Pause bei Umkehrung)

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Jalousie/Rollladen

Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen

 

Jalousiesteuerung / Rollladensteuerung

 

Pausenzeit vor der Umkehrung (2 bis 255, Einheit = 100 ms)

5

Wenn der Kanal für einen Antrieb, der gerade in Bewegung ist, einen Bewegungsbefehl in die entgegengesetzte Richtung empfängt, schaltet er zuerst beide Ausgangsrelais für diesen Kanal aus. Vor dem Einschalten des Relais für die neue Bewegungsrichtung wartet er auf die eingestellte Pausenzeit vor der Umkehrung.

Der Kanal beobachtet die Pause bei Umkehrung, selbst wenn die Lamellen bei der Ausführung von zwei Schrittbefehlen in verschiedene Richtungen gedreht werden sollen (nur für Jalousien).


HINWEIS
Der Antrieb kann beschädigt werden.
Der Antrieb kann beschädigt werden, wenn die Pausenzeiten zu kurz sind. Beachten Sie bei der Einstellung der Werte die technischen Daten im Datenblatt des Antriebsherstellers.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?