MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Anzahl zusätzlicher Schritte = 3

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-2: Dimmen

Benutzerdefinierte Dimmkurve

- Benutzerdefinierte Dimmkurve

Anzahl zusätzlicher Schritte

2

   

A: Minimale Helligkeit in %

22

   

(S1) Schritt 1: KNX-Wert

26

   

(S1) Schritt 1: Helligkeitswert

42

   

(S2) Schritt 2: KNX-Wert

50

   

(S2) Schritt 2: Helligkeitswert

60

   

(S3) Schritt 3: KNX-Wert

75

   

(S3) Schritt 3: Helligkeitswert

80

   

B: Maximale Helligkeit in %

100


Dimmkurve: Benutzerdefinierte Dimmkurve mit der Anzahl der zusätzlichen Schritte = 3

Den parametrierten Dimmbereich finden Sie auf der Y-Achse.

Die minimale Helligkeit (Minimale Helligkeit) und die maximale Helligkeit (Maximale Helligkeit) können begrenzt werden.

Der KNX-Wertebereich (0-100 %) befindet sich auf der X-Achse.

Die zusätzlichen Schritte S1 + S2 + S3 werden durch die Koordinaten KNX (S1/S2/S3) und den Helligkeitswert (S1/S2/S3) definiert. Der Helligkeitswert muss immer größer als der vorherige und kleiner als der nächste Wert sein. Die Dimmkurve muss immer ansteigen und darf in bestimmten Segmenten nicht abfallen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?