MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Automatische Lasterkennung (RC-Modus/RL-Modus)

Im Allgemeinen werden die angeschlossenen Lasten für jeden Kanal automatisch erkannt. Die Lasterkennung für jeden Kanal erfolgt, sobald die Lasten angeschlossen und die Netzspannung eingeschaltet wurde.

Die Last wird auch im Dauerbetrieb auf induktive Eigenschaften überprüft und bei Bedarf in den RL-Betriebsmodus geschaltet.


HINWEIS: Ein Lastaustausch ist nur bei abgeschalteter Netzspannung zulässig.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?