MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Statusantwort für Helligkeitswert

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-2: Dimmen

Express-Einstellungen für Dimmen

 

Statusantwort für Wert

Deaktiviert

Aktiviert

Der Wert des Signalobjekts eines Kanals entspricht immer dem aktuellen Ausgangswert. Der Objektwert wird in folgenden Fällen gesendet:

  • Ein Dimmvorgang wird beendet.

  • Der minimale oder maximale Dimmwert wurde erreicht.

  • Ein Dimmvorgang wurde durch manuelle Bedienung gestoppt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?