MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Name des Kanals für Schalten

Sie können jedem Kanal einen eigenen Namen zuweisen, z. B. "Licht Flur Erdgeschoss". Dieser individuelle Name wird an den festen Kanalnamen angehängt, z. B. "Erweiterung 1 Ausgang 1 - Schalter". Der vollständige Name des Kanals lautet dann "Erweiterung 1 Ausgang 1 - Schalter Licht Flur Erdgeschoss".

Der Name des Kanals wird jetzt in den Parametern, Kanälen und zugehörigen Gruppenobjekten angezeigt.

Ext. 1/2 Ausgang 1-2 -Schalter: Schalten

Express-Einstellungen für Schalten

 
 

Bezeichnung des Kanals

Licht Flur Erdgeschoss

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?