MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Globale Einstellungen für Rückmeldung

Hier können Sie die Verzögerung der Rückmeldung dieses Geräts und das Zeitintervall zwischen mehreren Rückmeldetelegrammen einstellen.

Wenn nur ein Telegramm gesendet werden muss, wird es wie im Parameter Verzögerung der Statusantwort für alle Kanäle festgelegt gesendet. Wenn mehr als eine Antwort aktiv ist, werden die anderen Antworten in den Verzögerungszeitintervallen gesendet, die über den Parameter Zeit zwischen Antworten pro Kanal eingestellt sind.



Erweiterte Einstellungen

Globale Einstellungen für Rückmeldung

 
 

Verzögerung der Statusantwort für alle Kanäle (0 bis 255, Einheit = 100 ms)

0

 

Zeit zwischen Statusantworten pro Kanal. (0 bis 50, Einheit = 100 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?