MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Auswahl der SpaceLogic KNX-Erweiterungen

Der SpaceLogic KNX Dimmer Master ist ein KNX-Gerät, an das Sie zwei SpaceLogic KNX-Erweiterungen anschließen können.

Sie können eine der folgenden Erweiterungen auswählen:

  • MTN6810-0102, SpaceLogic KNX Universal-Dimmerweiterung

  • MTN6805-0008, SpaceLogic KNX Schalter/Jalousie-Erweiterung

Master

Erweiterung 1

Erweiterung 2

Ausgänge

MTN6710-0102S

   

2 x Dimmen

MTN6710-0102S

MTN6810-0102

 

4 x Dimmen

MTN6710-0102S

MTN6810-0102

MTN6810-0102

6 x Dimmen

MTN6710-0102S

MTN6810-0102

MTN6805-0008

4 x Dimmen und
8 x Schalten oder
4 x Jalousie

MTN6710-0102S

MTN6805-0008

MTN6810-0102

4 x Dimmen und
8 x Schalten oder
4 x Jalousie

MTN6710-0102S

MTN6805-0008

MTN6805-0008

2 x Dimmen und
16 x Schalten oder
8 x Jalousie

Die Verteilung der Funktionen auf die Kanäle ist frei wählbar und hängt von Ihren Anforderungen ab.

Allgemeine Einstellungen

Auswahl der SpaceLogic KNX-Erweiterung
 

Erweiterungstyp 1

Deaktiviert

MTN6810-0102 Universal-Dimmen

MTN6805-0008 Schalter/Jalousie

 

Erweiterungstyp 2

Deaktiviert

MTN6810-0102 Universal-Dimmen

MTN6805-0008 Schalter/Jalousie

Bei Auswahl von MTN6810-0102 Universal-Dimmen wird die Erweiterung 1 hinzugefügt.

Die 2 neuen Dimmausgänge mit Registerkarten, Parametern, Kanälen und Kanalfunktionen sind jetzt in der Anwendung verfügbar.

Die Erweiterung 1 wird als Bild rechts neben dem Master angezeigt.

 

Bei Auswahl von MTN6805-0008 Schalter/Jalousie wird die Erweiterung 1 hinzugefügt.

Die 8 neuen Ausgänge mit Registerkarten, Parametern, Kanälen und Kanalfunktionen sind jetzt in der Anwendung verfügbar.

Die Erweiterung 1 wird als Bild rechts neben dem Master angezeigt.

 

Bei Auswahl von MTN6810-0102 Universal-Dimmen als Erweiterung 2 wird die zweite Dimmerweiterung hinzugefügt.

Für die Erweiterung 2 werden die neuen Ausgänge jetzt mit Registerkarten, Parametern, Kanälen und Kanalfunktionen angezeigt.

Die Erweiterung 2 wird als Bild rechts neben der Erweiterung 1 angezeigt.

 

Bei Auswahl von MTN6805-0008 Schalter/Jalousieals Erweiterung 2 wird die zweite Schalter/Jalousie-Erweiterung hinzugefügt.

Für die Erweiterung 2 werden die neuen Ausgänge jetzt mit Registerkarten, Parametern, Kanälen und Kanalfunktionen angezeigt.

Die Erweiterung 2 wird als Bild rechts neben der Erweiterung 1 angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?