MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Position nach Kalibrierung über Objekt

Die Höhenposition nach der Referenzbewegung kann über den Parameter "Position nach Kalibrierung über Objekt" definiert werden. Soll eine Bewegung in eine "neue Position" erfolgen, so ist die Höhe und bei Jalousien auch der Öffnungswinkel der Lamellen im Bewegungsbereich von 0% bis 100% einzustellen.

Wenn der Kanal während der Referenzbewegung einen Befehl zur absoluten Positionierung empfängt, wird die gewünschte Position nach der Referenzbewegung festgelegt. In diesem Fall haben die Einstellungen im Parameter "Position nach Referenzbewegung über Objekt" keine Auswirkung. Alle anderen Steuerbefehle unterbrechen die Kalibrierungsfunktion. Der Antrieb reagiert auf die empfangenen Steuerbefehle.

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Kalibrierung

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Position nach Kalibrierung über Objekt

Position vor Referenzbewegung

Verbleib in Referenzposition

Neue Position

   

Höhenposition nach Kalibrierung in %

0 (0-100)

   

Lamellenposition nach Kalibrierung in %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?