Einschaltverhalten (über Schalterobjekt)
Mögliche Einstellungen:
-
Max. Helligkeit
Der Ausgangskanal wird auf den Wert gesetzt, den Sie im Parameter (B) Maximale Helligkeit in % eingestellt haben. -
Wählbare Helligkeit
Für diesen Wert wird ein zusätzlicher Parameter angezeigt. Anfangshelligkeit in %
Der Ausgang wird mit einem "1"-Telegramm auf die eingestellte anfängliche Helligkeit umgeschaltet. Der Wert der anfänglichen Helligkeit darf den maximalen Dimmwert nicht überschreiten. Die maximale Ausgangshelligkeit wird immer durch den maximalen Dimmwert begrenzt. Höhere Werte für die anfängliche Helligkeit werden ignoriert. Wenn die ausgewählte anfänglichen Helligkeit kleiner als der minimale Dimmwert ist, wird dieser Wert ebenfalls ignoriert. In diesem Fall wird der minimale Dimmwert als Startwert verwendet. -
Letzte Helligkeit (Speicher)
Nach einem "1"-Telegramm wird der Ausgang auf den letzten Helligkeitswert zurückgesetzt, den er vor dem Ausschalten hatte.