MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Aktivierung der Zentralfunktionen

Mit der Zentralfunktion können Sie mehrere Ausgangsschaltkanäle gleichzeitig mit einem Telegramm über das Zentral-Schalterobjekt schalten.

Diese Funktion ist beispielsweise verfügbar, wenn Sie beim Verlassen des Hauses auf Knopfdruck alle Lampen ausschalten und beim Reinigen des Hauses oder bei einem Alarm auf Knopfdruck alle Lampen einschalten möchten.


Dezentrale Steuerung ohne Zentralfunktion:


Zentrale Steuerung mit Zentralfunktion:

Dimm-, Schalt-, Jalousien- und Rollladen-Taster haben jeweils ein separates Zentralobjekt mit einem entsprechenden Zentralobjekt. Um die Zentralfunktion für die einzelnen Dimmkanäle, Kanäle für Schalter/Jalousie/Rollladen nutzen zu können, müssen Sie zuerst die globale Funktion auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen aktivieren.


Allgemeine Einstellungen

Zentralfunktionen

Deaktiviert

   

Aktiviert

   

Aktiviert/Verzögert

Nach der Aktivierung werden die Gruppenobjekte angezeigt und alle Ausgänge für die Zentralfunktion aktiviert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?