Immer bei 50 % Helligkeit beginnen (ESL/CFL)
Kompaktleuchtstofflampen benötigen oft eine Mindestspannung für den Zündvorgang. Um einen zuverlässigen Start zu gewährleisten, kann eine minimale Helligkeit nach dem Einschalten eingestellt werden.
Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-2: Dimmen |
Express-Einstellungen für Dimmen |
||
Immer bei 50 % Helligkeit beginnen (ESL/CFL) |
Deaktiviert Aktiviert |
Durch diese Einstellung wird sichergestellt, dass 50 % der Helligkeit für ca. zwei Sekunden eingeschaltet wird, um die Lampe zu zünden. Die Helligkeit wird dann auf den erforderlichen Dimmwert geändert.
Beispiel
Die Speicherfunktion ist ausgewählt. Diese Funktion stellt sicher, dass nach Möglichkeit der vorherige Helligkeitswert wiederhergestellt wird, wenn die Lampe wieder eingeschaltet wird. Der minimale Dimmwert beträgt 20 %.
Aktion |
Ergebnis |
---|---|
Abschalten bei 30 % Helligkeit (1 Bit) |
Beleuchtung ist ausgeschaltet |
Einschalten (1 Bit) |
Einschalten bei 50 % Helligkeit |
Automatische Helligkeitskorrektur |
Nach ca. 2 s auf 30 % abdimmen |
10 % Dimmwert senden (1 Byte) |
Abdimmen auf 20 % (min. Dimmwert) |