Sicherheitsfunktion Schalten
Die globale Sicherheitsfunktion wird auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen mit dem Parameter Gerätesicherheit aktiviert und die globalen Einstellungen werden dort parametriert.
Die Wirkung der Sicherheitsfunktion kann hier für jeden Kanal parametriert werden. Sie können die Sicherheitsfunktion für jeden Schaltkanal einzeln aktivieren.
|
Ext. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten |
Sicherheitsfunktion |
||
| - Sicherheits- und Alarmeinstellungen |
Sicherheitsfunktion |
Deaktiviert Aktiviert |
|
|
Verhalten zu Beginn der Sicherheit |
Keine Reaktion Gedrückt Freigegeben Blinkend (5 s Zyklus) |
||
|
Verhalten am Ende der Sicherheit |
Keine Reaktion Gedrückt Freigegeben Folgt dem aktuellen Wert |
||
|
Gerätesicherheit |
|||
|
Verhalten bei Überschreitung der Zykluszeit |
Keine Reaktion Gedrückt Freigegeben Blinkend (5 s Zyklus) |
Die Sicherheitsfunktion ist aktiviert, wenn das Sicherheitsobjekt ein Telegramm mit dem Objektwert empfängt, den Sie über den Parameter Gerätesicherheit definiert haben (Gerätesicherheit). Die Reaktion wird durch den Parameter Verhalten zu Beginn der Sicherheit definiert.
Wenn das Sicherheitsobjekt ein Telegramm mit einem Objektwert empfängt, der dem für die Aktivierung entgegengesetzten Wert entspricht, wird die Sicherheitsfunktion abgebrochen und das Ausgangsrelais nimmt den Zustand an, den Sie im Parameter Verhalten am Ende der Sicherheit definiert haben.
Das Gerät wartet dann innerhalb der global eingestellten Zykluszeit auf ein Telegramm von einem externen Sender. Wenn ein solches Telegramm nicht innerhalb der Überwachungszeit empfangen wird, wird der Parameter Verhalten bei Überschreitung der Zykluszeit verwendet, um zu bestimmen, was geschehen soll.