Kanal für Dimmobjektschalter
Mit dem Parameter Kanal für Dimmobjektschalter können Sie die anderen Funktionen eines Ausgangskanals bestimmen, wenn ein relatives Dimmtelegramm empfangen wird.
|
Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-2: Dimmen |
Express-Einstellungen für Dimmen |
||
|
Kanal für Dimmobjektschalter |
Nicht Nur Ein Nur Aus Ein und Aus |
||
Mögliche Einstellungen
-
Nicht
Diese Parametereinstellung verhindert das Ein- und Ausschalten, d. h. der Kanal bleibt ausgeschaltet oder auf dem minimalen Dimmwert. -
Nur Ein
Der Ausgangskanal kann nur durch relative Dimmtelegramme eingeschaltet werden. Wenn er eingeschaltet ist und der Sollwert unter A fällt: Minimale Helligkeit in % bei Verwendung relativer Dimmtelegramme; der Ausgang bleibt auf dem minimalen Dimmwert eingeschaltet. -
Nur Aus
Der Ausgangskanal kann nicht über relative Dimmtelegramme eingeschaltet werden. Wenn er eingeschaltet ist und der Sollwert unter A fällt: Minimale Helligkeit in % bei Verwendung relativer Dimmtelegramme, Ausgang ausgeschaltet. -
Ein und Aus
Der Ausgangskanal kann nur durch relative Dimmtelegramme eingeschaltet werden. Wenn er eingeschaltet ist und der Sollwert unter A fällt: Minimale Helligkeit in % bei Verwendung relativer Dimmtelegramme, Ausgang ausgeschaltet.